“模块 (Module) 信息”选项卡 - FLEX 输入/输出 (I/O)

此“FLEX 输入/输出 (I/O) 模块 (Module) 信息”选项卡显示有关 FLEX I/O 模块的模块 标识和状态信息。如果出现以下情况,则不会显示此选项卡上的信息:
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
  • 脱机
  • 当前正在创建模块 (Module)
使用此选项卡来确定模块 (Module) 的标识和状态。
小贴士:
此选项卡上的数据直接来自模块 (Module)。
参数
标识
显示模块 (Module) 的:
  • 供应商
  • 产品类型
  • 产品代码
  • 版本
状态
此字段显示模块 (Module) 的当前操作状态,并分为“故障”部分和“模块标识”部分。这两部分将在下面进行讨论。
故障
此字段显示有关模块 (Module) 的故障信息。
如果发生此类故障:
它表示:
您应该:
无
正常操作模式。该模块 (Module) 无故障。
不做什么(即不执行任何操作 (Action))。
空插槽
从物理角度看,插槽/位置是空的。
将模块 (Module) 插入插槽/位置,或者校正
Logix Designer
应用程序中的插槽号。
背板传送错误
很难通过背板进行通信。
确保正确安装和连接了模块 (Module) 和机架。
意外模块 (Module)
物理硬件与软件中配置的模块 (Module) 不匹配。
确保物理模块 (Module) 与软件中创建的模块类型相同。
模块 (Module) 标识
此字段显示这些值。
如果物理模块 (Module):
显示:
与创建模块 (Module) 时指定的内容一致
匹配
与创建模块 (Module) 时指定的内容不一致
不匹配
刷新
选择此按钮可使用模块 (Module) 中的新数据来刷新选项卡。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭该对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭该对话框。
应用
选择此按钮可接受/应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 是
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
    宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定”(OK) 时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
帮助
选择此按钮可获取有关该选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal