实时采样太大

“实时采样”(RTS) 周期太大。输入小于或等于 10,000 毫秒的 RTS 值。
RTS 指示模块 (Module) 输入采样频率,它是以毫秒为单位的。整个 模块 (Module) 仅使用一个 RTS。
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal