测量输出偏移并记录值 - FLEX 输入/输出 (I/O) 校准

要测量输出偏移并记录它的值:
偏移量
受控变量与固定设置点的稳态偏差。在线性函数 (y=mx+b) 中,参数 (b) 用于在自变量 (x) 为零时将因变量 (y) 驱动到零。
  1. 通过使用万用表测量通道的电压/电流。
  2. 在“记录的参考(伏特)/(毫安)”列中输入每个通道的值。
  3. 选择“下一步”以查看输出偏移校准的结果。
软件使用输入的值计算误差校正并将校正发送给模块 (Module)。
也可以选择:
  • “重试”(如果出现错误且需要重复执行校准过程中的步骤 (Step))。
    小贴士:
    仅当出现错误,此按钮才启用。
  • “停止”以取消校准并退出校准。
  • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal