过渡到故障与故障状态不一致

已设置“过渡到故障”条件,但“故障状态”设置为“保持上一状态”。“故障状态”必须设置为“用户值”,这样才能设置“过渡到故障”位。
位
内存中的最小存储位置,它包含 1(开)或 0(关)。
将“故障状态”设置为“用户值”并输入一个值,或者清除“故障”位。
“故障状态”复选框使您能够在发生故障时启用从当前输出值到“故障值”的过渡(按速率限制过渡)。在配置“过渡到故障”时,必须设置两个条件:
  • “最大过渡速率”必须是非零值。
  • “故障状态”必须设置为“用户”才能在进行故障检测时使用“故障值”。
如果选取了“故障状态”复选框,则“过渡限制”就是过渡速率。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal