CIP 轴属性

通过 CIP 轴属性,可以配置包含反馈设备和驱动器设备在内的运动控制系统设备。对于驱动器设备,CIP 轴属性涵盖从简单的变频器 (U/f) 到复杂的位置控制伺服驱动器的各种驱动器。市面上的许多驱动器产品都具有多个轴,根据具体应用要求,这些轴可配置为以任一种运动控制模式运行。
CIP 轴属性设计用于实现多种功能。由于存在大量属性,按功能分类进行组织。
运动控制属性
数据属性
驱动器属性
设备调试和调谐属性
故障和报警属性
反馈属性
运动控制属性
电机属性
安全属性
停止和制动属性
直流母线状况属性
转换器交流线路输入属性
转换器控制属性
测试模式属性
通用属性特性
查看属性表时要牢记下列各项:
项目
说明
SSV 访问规则
如果某属性标有 SSV 访问规则,则表示该属性也支持 GSV 访问。
供应商专用的位
供应商专用的位和枚举值为驱动器供应商打造附加产品功能提供了可能。
对于
Logix Designer
软件版本 18,所有定义的供应商专用位都属于
Rockwell Automation
专用的位。
可选属性
除非另外指定,所有可选属性的默认值均为 0。
属性名称
每个属性的标签和 GSV/SSV 名称与去掉空格后的英文属性名相同。
例如,Inhibit Axis 变为 InhibitAxis。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal