运动轨迹规划器输出属性

下面是与运动控制轴相关的运动轨迹规划器输出属性。
规划器给定位置 - 整数
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - FPV
获取/
GSV
DINT
-
-
-
规划器计数
此属性值为运动轨迹规划器生成的给定位置(以规划器计数表示)的整数部分。给定位置数据类型在内部以 64 位浮点值形式表示,但运动控制任务将其限制在有符号 32 位整数范围。因此,生成的范围受限的双浮点值可表示为两个 32 位属性,以保持其精度。这可通过将给定位置 (compos) 表示为
x
+
y
来实现,其中
x
为有符号整数部分(此属性),
y
为有符号浮点型小数部分。
x
和
y
使用以下等式来定义:
x
= (int)compos
y
= (float)(compos –
x
)
规划器给定位置 - 小数
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - FPV
获取/
GSV
REAL
-
-
-
规划器计数
此属性值为运动轨迹规划器生成的给定位置(以规划器计数表示)的小数部分。表示给定位置 (compos)
x
+
y
,其中
x
表示有符号整型分量,
y
表示有符号浮点型小数分量(此属性值)。
x
和
y
使用以下等式来定义:
x
= (int)compos
y
= (float)(compos –
x
).
规划器实际位置
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - ED
获取/
GSV
DINT
-
-
-
规划器计数
此属性值为运动轨迹规划器生成的实际位置,以规划器计数表示。实际位置中 64 位有符号整型部分表示由运动任务限制为有符号 32 位整数的范围。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal