Rockwell Automation 特定的 CIP 轴报警名称

下表列出了生成的与 Rockwell Automation 特定的异常情况相关的报警名称。
位
对象 CIP 轴报警名称
1
换向启动报警
4
反馈滤波器噪声报警
5
反馈电池缺失报警
6
反馈电池电量低报警
7
增量式反馈计数误差报警
10
控制模块过热出厂限制报警
11
控制模块过热用户限制报警
12
转换器预充电过载出厂限制报警
13
转换器预充电过载用户限制报警
14
过大电流反馈偏移报警
15
再生电源报警
16
PWM 频率降低报警
17
电流限制降低报警
18
转矩验证报警
19
减速度超控报警
20
预防性维护报警
21
电机测试报警
22
硬件配置报警
23
固件更改报警
24
转换器预充电输入已禁用报警
25
直流公共母线报警
26
运行错误报警
27
背板通信错误报警
28
安全模块通信错误报警
29
交流线路接触器报警
30
交流线路共振出厂限制报警
31
交流线路共振用户限制报警
52
机械制动输出报警
53
电机电压反馈偏移量过大报警
63
产品特定报警
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal