运动控制轴行为模型

运动控制轴行为模型基于 S88 和 Pack/ML 标准状态模型的元素。“CIP 轴工作状态”属性指示运动控制轴的当前状态。状态转换可以直接使用轴控制请求机制启动,也可以根据运行期间控制器或运动控制设备中发生的情况启动。
查看行为模型示意图,了解轴工作状态与标识对象状态的对应关系。
故障复位状态转换优先级
当轴处于严重故障状态时,为响应故障复位事件,轴可能会转换为多个不同状态之一。轴转换至哪个状态取决于轴的其他状态条件。
可能同时存在多个状态条件。例如,关闭、启动禁止,等等。由于轴状态模型在任何给定的时间只能表示一个状态,因此将根据以下优先级确定轴的状态:
  1. 严重故障
  2. 关闭
  3. 预充电
  4. 启动禁止
  5. 已停止
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal