复位 APR 故障

可以通过以下三种方式复位 APR 故障。
  • 指令执行
    执行 MAFR 指令
    执行 MGSR 指令
    执行 MASR 指令
    执行 MCSR 指令
  • 通过控制器项目管理器:
    清除组故障,
    Logix Designer
    应用程序随后执行 MGSR 指令
    清除轴故障,应用程序随后执行 MASR 指令
  • 再次下载同一个项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal