异常用户限制配置属性

下面是与运动控制轴相关的异常用户限制配置属性。
电机缺相限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XD
设置
REAL
5
0
100
电机额定值 %
用于针对“电机缺相”异常设置最小电机相电流。进行电机缺相测试时,电机每相的电流必须超过该值,否则将引发“电机缺相”异常。如果降低该属性值,会降低对缺相状况的敏感性。该值为 0 时,实际上将禁用电机缺相测试。
电机超速用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - D
设置
REAL
FD
0
Infinity symbol
电机额定值 %
用于设置允许的超速用户限制值(相对于“旋转电机额定速度”或“线性电机额定速度”),当达到该值时,将引发“电机超速用户限制值”异常。
电机过热用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XD
设置
REAL
FD
0
Infinity symbol
o
C
用于针对“电机过热用户限制”异常设置用户限制值。
电机热过载用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XD
设置
REAL
110
0
Infinity symbol
电机额定值 %
用于针对“电机热过载用户限制”异常设置用户限制值。
逆变器过热用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XD
设置
REAL
o
C
用于针对“逆变器过热用户限制”异常设置用户限制值。
逆变器热过载用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XD
设置
REAL
110
0
Infinity symbol
逆变器额定值 %
用于针对“逆变器热过载用户限制”异常设置用户限制值。
逆变器接地电流用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XD
设置/SSV
REAL
110
0
Infinity symbol
出厂限制百分比
针对“逆变器接地电流用户限制”异常设置用户限制值,以逆变器接地电流出厂限制的百分比表示。
转换器过热用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - BD
设置
REAL
0
0
Infinity symbol
Degrees symbolC
用于针对“转换器过热用户限制”异常设置用户限制值。
转换器热过载用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - BD
设置
REAL
100
0
Infinity symbol
转换器额定值 %
用于针对“转换器热过载用户限制”异常设置用户限制值。
转换器接地电流用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
100
0
Infinity symbol
出厂限制百分比
针对“转换器接地电流用户限制”异常设置用户限制值,以转换器接地电流出厂限制的百分比表示。.
母线调节器过热用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XBD
设置
REAL
Degrees symbolC
用于针对“总线调节器过热用户限制”异常设置用户限制值。
母线调节器热过载用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XBD
设置
REAL
调节器额定值 %
用于针对“总线调节器热过载用户限制”异常设置用户限制值。
母线过压用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XBD
设置
REAL
标称母线电压百分比
用于针对“总线过压用户限制”异常设置用户限制值。与对应的出厂限制(以“伏特”为单位指定)不同,用户限制以运行期间标称总线电压百分比的形式指定。
母线欠压用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XBD
设置
REAL
标称母线电压百分比
用于针对“总线欠压用户限制”异常设置用户限制值。与对应的出厂限制(以“伏特”为单位指定)不同,用户限制以运行期间标称总线电压百分比的形式指定。
转换器预充电过载用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置/SSV
REAL
100
0
Infinity symbol
转换器额定值 %
用于针对“转换器预充电过载用户限制”异常设置用户限制值。
反馈噪声用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - E
设置
UDINT
1
1
2
31
噪声计数
用于针对“反馈噪声过载用户限制”异常设置用户限制值。许多情况下都会产生噪声计数,例如正交编码器反馈设备的 A 和 B 通道同时跳变。
反馈信号丢失用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - E
设置
REAL
100
0
Infinity symbol
出厂限制压降 %
用于针对“反馈信号丢失用户限制”异常设置用户限制值。反馈接口硬件通常会监视传入信号的平均电压水平。当平均电压水平降至“反馈信号丢失出厂限制”允许的压降百分比时,会发生“反馈信号丢失”状况。
反馈数据丢失用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - E
设置
UDINT
4
1
2
31
连续丢失的数据包数
用于针对“反馈数据丢失用户限制”异常设置用户限制值。对于数字反馈设备,反馈接口硬件将监视通过串行连接传输给反馈设备的数据的完整性。如果有两个或两个以上连续数据包丢失或损坏,将引发“反馈数据丢失”状况。
控制模块过热用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - 所有
设置
REAL
Degrees symbolC
用于针对“控制模块过热用户限制”异常设置用户限制值。
转换器预充电过载用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XBD
设置
REAL
额定值的百分比
用于针对“转换器预充电过载用户限制”异常设置用户限制值。
交流线路过压用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
110
0
Infinity symbol
额定值的百分比
将电压上限设置为交流线路源的转换器额定输入电压的百分比。
交流线路欠压用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0
0
100
额定值的百分比
将电压下限设置为交流线路源的转换器额定输入电压的百分比。
交流线路过压用户限制 - 备用
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
110
0
Infinity symbol
额定值的百分比
将电压上限设置为备用交流线路源的转换器额定输入电压的百分比。
交流线路欠压用户限制 - 备用
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0
0
100
额定值的百分比
将电压下限设置为备用交流线路源的转换器额定输入电压的百分比。
交流线路频率用户上限值
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0.4
0
Infinity symbol
赫兹
将频率上限设置为与交流线路标称频率的差值。
交流线路频率用户下限值
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0.7
-Infinity symbol
0
赫兹
将频率下限设置为与交流线路标称频率的差值。
交流线路频率用户上限值 - 备用
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0.4
0
Infinity symbol
赫兹
将频率上限设置为与备用交流线路源标称频率的差值。
交流线路频率用户下限值 - 备用
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0.7
-Infinity symbol
0
赫兹
将频率下限设置为与备用交流线路源标称频率的差值。
转换器散热器过热用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
125
0
Infinity symbol
Degrees symbolC
用于针对再生转换器功率组件散热器温度设置用户限制值。超出此值会产生“转换器过热用户限制”异常。
交流线路过载用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
110
0
Infinity symbol
转换器额定值 %
用于将线路 1、2 和 3 组件的热过载用户限制值设置为其额定热容量的百分比。超出此值会产生“转换器热过载用户限制”异常。
交流线路共振用户限制
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
12
0
100
转换器额定值 %
根据转换器输出额定电流的百分比针对“交流线路共振用户限制”异常设置用户限制值。当共振频率带中流过交流线路滤波器的电流超过用户限制值并持续供应商指定的时间段时,会发生“交流线路共振用户限制”异常。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal