电机测试配置属性

下面是用于运动控制轴的结果状态相关属性。
电机测试行程限位
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - C
设置/SSV#
REAL
0
0
Infinity symbol
电机单位
“电机测试行程限位”属性由“动态电机测试”服务用来限制测试期间轴行程的范围。对于线性电机,电机单位 = 米。对于旋转电机,电机单位 = 转。
电机测试速度
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - D
设置/SSV#
REAL
0
0
Infinity symbol
电机单位/秒
“电机测试速度”属性用于确定动态电机测试服务在测试期间允许的最大速度。对于线性电机,电机单位 = 米。对于旋转电机,电机单位 = 转。
电机测试扭矩
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - D
设置/SSV#
REAL
100
0
Infinity symbol
电机额定值 %
“电机测试扭矩”属性用于确定测试期间动态电机测试服务所允许的最大施加扭矩。
电机测试数据有效
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - D
设置/GSV
USINT
0
-
-
枚举值:
0 = 假
1 = 真
2-255 = 保留
当成功执行电机测试且用户接受测试结果时,
Studio 5000 Logix Designer
配置软件将“电机测试数据有效”属性设置为真。每当“电机数据源”属性发生更改时,或者当“电机额定功率”、“电机额定电压”或“电机额定电流”的值发生更改时,
Studio 5000 Logix Designer
配置软件就会将此属性设置为假。
Studio 5000 Logix Designer
配置软件使用“电机测试数据有效”属性确定是否需要为电机模型属性计算出厂默认值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal