本地模式配置属性

下面是与运动控制轴相关的本地模式属性。当本地驱动器(例如,非 CIP Motion 驱动器)设备接口请求控制轴行为时,此属性可用于控制运动控制轴的行为。
本地控制
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - 所有
设置
USINT
0
-
-
枚举值
0 = 不允许 (R)
1 = 有条件允许 (O)
2 = 允许 (O)
3...255 = 保留
允许本地接口请求本地控制的控制器机制。在这种情况下,控制意味着能够更改轴的状态或行为。可能的值:
  • 不允许 (0) - 对设备进行配置,以防止本地接口控制驱动器。
  • 有条件允许 (1) - 对设备进行配置,以防止本地接口在轴处于运行状态(如“正在运行”或“正在测试”状态)时对轴进行控制。
  • 允许 (2) - 对设备进行配置,以允许本地接口对轴进行控制(即使处于运行状态也是如此)。有些设备可能不支持这种状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal