Rockwell Automation 特定的 CIP 轴故障名称

根据异常动作配置,异常情况可能为故障或报警。故障的命名规则是在“异常”名称后加上一个后缀
故障
。同样,报警的命名规则也是在“异常”名称后加上一个后缀
报警
。下表列出生成的与以上异常状况相关的故障名称。
Rockwell Automation 特定的 CIP 轴故障名称
位
CIP 轴对象故障名称
1
换向启动故障
2
电机电压不匹配
4
反馈滤波器噪声故障
5
反馈电池缺失故障
6
反馈电池电量低故障
7
增量式反馈计数误差故障
10
控制模块过热出厂限制故障
11
控制模块过热用户限制故障
12
转换器预充电过载出厂限制故障
13
转换器预充电过载用户限制故障
14
过大电流反馈偏移故障
15
再生电源故障
16
PWM 频率降低故障
17
电流限制降低故障
18
转矩验证故障
19
减速度超控故障
20
预防性维护故障
21
电机测试故障
22
硬件配置故障
23
固件更改故障
24
转换器预充电输入已禁用故障
25
直流公共母线故障
26
运行错误故障
27
背板通信错误故障
28
安全模块通信错误故障
29
交流线路接触器故障
30
交流线路共振出厂限制故障
31
交流线路共振用户限制故障
32
跟踪停止故障
33
丢失推动器关联故障
34
未关联的推动器故障
52
机械制动输出故障
53
电机电压反馈偏移量过大故障
63
产品特定故障
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal