转换器 ReactivePowerControlAttrib

以下是再生转换器运动控制设备轴对象的无功功率控制属性。
无功功率设置点
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
额定值的百分比
“无功功率设置点”属性用于设置参考电流,在处于“正在运行”状态时,将对照该值主动调节转换器的交流线路无功功率。属性单位以转换器额定输出功率(属性 ID 724)的百分比表示。
正值表示滞后 kVAR,负值表示超前 kVAR。
无功功率参考
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
获取
REAL
-
-
-
额定值的百分比
“无功功率参考”属性值表示无功功率控制功能的经变化率限制的参考信号。属性单位以转换器额定输出功率(属性 ID 724)的百分比表示。
可用无功功率
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
获取
REAL
-
-
-
额定值的百分比
“可用无功功率”属性表示基于转换器额定值和转换器负载的可用无功功率。属性单位以转换器额定输出功率(属性 ID 724)的百分比表示。
无功功率变化率限制
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
设置
REAL
100
0
Infinity symbol
额定值百分比/秒
“无功功率变化率限制”属性用于设置交流线路无功功率设置点输入的有功电流变化率限制。无功功率变化率限制输出即为交流线路无功功率参考信号。属性单位以每秒转换器额定输出功率(属性 ID 724)的百分比表示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal