转换 BusVolt ControlConfig 属性

以下是与再生转换器相关的母线电压控制配置属性。
母线电压下调控制模式
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
仅电压控制
设置/SSV
USINT
0
-
-
枚举值
0 = 线性模式
1 = 非线性模式
当选择“下调控制”作为“母线电压参考源”时,此“母线电压下调控制模式”属性会为“母线电压下调控制”功能在“母线电压参考”和“有功电流参考”之间建立关系。通常,“母线电压下调控制”功能会随着“有功电流参考”的增加而降低“母线电压参考”。
线性模式操作会在“母线电压参考”和“有功电流参考”之间应用线性关系。
非线性模式操作会在“母线电压参考”和“有功电流参考”之间应用非线性关系,以进一步优化负载共享。
母线电压满载下调增益
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
仅电压控制
设置/SSV
REAL
5
0
Infinity symbol
最小母线电压百分比
母线电压满载下调增益设置“母线电压下调控制”功能的满载下调增益。当有功输出电流的绝对值大于“母线电压下调转换电流”属性中指定的值时,使用此增益。此增益值的单位定义为“母线电压参考”在正输出电流范围内增加的百分比(零负载到满
母线电压空载下调增益
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
仅电压控制
设置/SSV
REAL
1
0
100
最小母线电压百分比
母线电压空载下调增益设置“母线电压下调控制”功能的空载下调增益。当有功电流的绝对值小于“母线电压下调转换电流”属性中指定的值时,使用此增益。此增益值的单位定义为“母线电压参考”在正输出电流范围内增加的百分比(零负载
母线电压下调最小母线电压
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
仅电压控制
设置/SSV
REAL
0 DB
0
Infinity symbol
伏特
母线电压下调最小母线电压设置在工作时以满额定电流运转情况下,用作“母线电压下调控制”功能使用的基准电压的最小母线电压。随着“有功电流参考”的降低,“母线电压下调控制”功能会根据配置的“母线电压下调增益”属性增加“母线电压参考”。
此属性可用于改善输入电压不相等的再生转换器之间的均流。在转换器使用相等交流线路电压的情况下,当变压器和电缆之间存在差异时,此属性可以改善均流。
要使此属性起作用,其值必须高于自动“母线电压参考源”功能建立的最小“母线电压参考”电平。当转换器向直流母线提供满额定电流时,“母线电压下调控制”功能将这两个电压电平中的较高者应用到“母线电压参考”。
母线电压下调转换电流
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
仅电压控制
设置/SSV
REAL
50
0
Infinity symbol
转换器额定值 %
母线电压下调转换电流设置“母线电压下调控制”功能使用的转换电流电平,以定义下调增益由“母线电压空载下调增益”属性切换为“母线电压满载下调增益”属性的转换点。
母线电压设置点
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - G
可选 - N
仅电压控制 - G
设置/SSV
T
REAL
1000
Eq 27
0
Infinity symbol
伏特
“母线电压设置点”属性设置一个参考电压,在处于“正在运行”状态且母线电压参考源设置为手动时,将对照该参考电压主动调节转换器的直流母线电压。
母线电压参考源
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
仅电压控制
设置/SSV
USINT
0
-
-
枚举值
0 = 自动
1 = 手动
2-127 = 保留
128 = 下调控制 (O)
129 = 无功功率总线控制 (O)
130 = 动态总线控制 (DBC) (O)
131-255 =(供应商专用)
“母线电压参考源”属性用于在母线电压参考的自动和手动源之间进行选择。转换器可以选择支持针对特定应用程序定制的总线电压参考的其他源选项。
对于自动(默认)选择,转换器可以优化总线电压参考值,以获得最佳转换器性能。在这种情况下,总线电压参考值会根据交流线路电压自动调整,例如为交流线路电压的 102%。
对于手动选择,转换器使用用户配置的总线电压设置点值来确定总线电压参考信号。
母线电压环带宽
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - G
仅电压控制
设置/SSV
REAL
0
Eq 24
0
Infinity symbol
环带宽单位
“母线电压环带宽”属性值用于确定母线电压环的比例增益 (Kbp),该值将与“母线电压误差”信号相乘。该值表示母线电压环的统一增益带宽。
母线电压积分器带宽
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - G
仅电压控制
设置/SSV
REAL
0
Eq 24
0
Infinity symbol
环带宽单位
“母线电压积分器带宽”属性值用于确定母线电压环的积分增益 (Kbi),该值将与 Kbp 一起乘以经积分处理的“母线电压误差”信号。该值表示母线电压积分器的带宽,超出该范围时积分器将失效。该属性值为 0 时,将禁用积分器。
母线电压变化率限制
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
仅电压控制
设置/SSV
REAL
10
6
Eq 28
0
Infinity symbol
伏特/秒
当“母线电压参考源”设置为手动时,“母线电压变化率限制”属性用于为成为直流母线参考信号的母线电压设置点设置直流母线变化率限制。
母线电压误差容限
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - B
仅电压控制 - G
设置/SSV
REAL
0
Eq 30
0
Infinity symbol
伏特
“母线电压误差容限”属性用于指定容许的最大绝对母线电压误差值,在该容限范围内不会引发“母线电压误差过大”异常。
母线电压误差容限时间
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - B
仅电压控制 - G
设置/SSV
REAL
0.01
0
Infinity symbol
第二个
“母线电压误差容限时间”属性用于指定允许超出母线电压误差容限的最长时间,达到该时间时将产生异常。
母线观测器配置
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
仅电压控制
设置/SSV
USINT
0
-
-
枚举值
0 = 禁用 (R)
1 = 仅母线观测器 (O)
2 = 带电压估计的母线观测器 (O)
3 = 仅电压估计 (O)
4-255 = 保留
“母线观测器配置”属性枚举值用于配置母线观测器的工作方式。母线观测器会动态测量向直流母线施加的有功电流,以进行母线阻抗补偿。若选择“电压估计”,观测器将基于直流母线的内部模型动态地估计电压,此信号将应用于电压环,使控制环发挥出色性能。若选择“带电压估计的母线观测器”,电压估计将与母线观测器结合使用。
母线观测器带宽
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
仅电压控制
设置/SSV
REAL
Eq 26
0
Infinity symbol
环带宽单位
“母线观测器带宽”属性值用于确定母线观测器的比例增益 (Kbop)。该值表示母线观测器的统一增益带宽。
母线观测器积分器带宽
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - G
仅电压控制
设置/SSV
REAL
0
0
Infinity symbol
环带宽单位
“母线观测器积分器带宽”属性值用于确定母线观测器积分增益 (Kboi),该值将与 Kbop 一起,与观测器内的积分误差信号相乘。该值表示积分器的带宽,超出该范围时积分器将失效。该属性值为 0 时,将禁用积分器。
BusVoltageDroopControlSegments
配置为非线性模式时,图 3-20 所示的分段线性 k1 和 k2 段平滑进入非线性曲线,这些段用于定义总线电压参考值 Vdc_ref 与有功电流参考值 Iq 之间的关系。“总线电压空载下调增益”属性仍趋于决定较低电流水平的曲线斜率,“总线电压满载下调增益”建立 k2 段,趋于决定较高电流水平的曲线斜率。k1 和 k2 段之间的转换电流水平仍由“总线电压下调转换电流”属性确定。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal