标准初始化故障

下表列出了与“初始化故障”属性相关的标准故障。
标准初始化故障描述
位
故障
说明
0
保留
该位不能使用,因为故障代码由相关的故障位号定义,而故障代码 0 表示不存在故障状况。
1
启动程序块校验和故障
自检过程中检测到 CIP Motion 设备启动程序块校验和或 CRC 错误。
2
主程序块校验和故障
自检过程中检测到 CIP Motion 设备主程序块校验和或 CRC 错误。
3
非易失性存储器校验和故障
自检过程中检测到 CIP Motion 设备非易失性存储器校验和或 CRC 错误。
4...31
保留
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal