APR 故障属性

该属性表包含所有与运动控制设备轴关联属性相关的 APR(绝对位置恢复)故障。这包括标准 APR 故障和特定于
Rockwell Automation
的 APR 故障。APR 故障是设备初始化期间恢复轴绝对位置时的状况。与初始化故障不同,APR 故障是可恢复的。使用“故障重置”请求清除 APR 故障。
CIP APR 故障
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - E
获取/GSV
T
WORD
-
-
-
位映射:
0 = 保留
1 = 内存写入错误
2 = 内存读取错误
3 = 反馈序列号不匹配
4 = 缓冲区分配故障
5 = 变换配置已更改
6 = 反馈模式已切换
7 = 失去反馈完整性
9-15 = 保留
“CIP APR 故障”属性是一个位映射值,用于指示所有标准 APR 故障的状态。系统在重新启动、重置或重新连接后,如果未能恢复轴的绝对位置,将引发 APR 故障。APR 故障可在驱动器轴的初始配置或初始化过程中检测到。
发生 APR 故障时,轴的实际位置不与重新启动、重置或重新连接之前的轴位置相关。标准 APR 故障的示例有:反馈序列号不匹配和缩放配置。APR 故障是可恢复的。使用“故障重置”请求清除 APR 故障。
CIP APR 故障 - RA
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - E
获取/GSV
T
WORD
-
-
-
位映射:
0 = 保留
1 = 持久性介质故障
2 = 固件错误
3 = 反馈电池缺失
4-15 = 保留
“CIP APR 故障 - RA”属性是一个位映射值,用于指示所有
Rockwell Automation
专有 APR(绝对位置恢复)故障的状态。系统在重新启动、重置或重新连接后,如果不恢复轴的绝对位置,将引发 APR 故障。APR 故障可在驱动器轴的初始配置或初始化过程中检测到。发生 APR 故障时,轴的实际位置不与重新启动、重置或重新连接之前的轴位置相关。这些故障是
Rockwell Automation
APR 实现专有的。APR 故障是可恢复的。使用“故障重置”请求清除 APR 故障。
标准 APR 故障
下表列出了与 APR 故障属性关联的标准故障。
标准 APR 故障描述
位
异常名称
说明
0
-- 保留 --
该位未使用。不存在故障情形。
1
内存写入错误
将绝对位置数据保存到非易失存储器时出错。
2
内存读取错误
从非易失存储器读取绝对位置数据时出错。
3
反馈序列号不匹配
位置反馈序列号与反馈序列号不匹配。
4
缓冲区分配故障
当没有足够 RAM 内存空间来保存 APR 数据时,发生该故障。
5
变换配置已更改
该轴的缩放属性配置发生更改,与保存的缩放配置不匹配。
6
反馈模式已切换
反馈模式已切换,与保存的反馈模式配置不匹配。
7
失去反馈完整性
在设备运行期间,“CIP 轴内部状态”属性的“反馈完整性”位由 1 跳变为 0。
8
反馈位置范围已更改
通过驱动器固件更新,绝对位置反馈范围因驱动器位置反馈数据类型从 32 位 DINT 扩展为 64 位 LINT 而发生变化,并且反馈设备的绝对反馈范围大于 2
32
反馈计数。
9-15
-- 保留 --
Rockwell Automation
专有 APR 故障
下表列出了与 APR 故障 RA 属性关联的、特定于
Rockwell Automation
的故障。
位
异常名称
说明
0
-- 保留 --
该位不能使用,因为故障代码由相关的异常位号定义,而故障代码 0 表示不存在故障状况。
1
持久性介质故障
(L6x) 表示持久性存储器(例如 NAND 闪存)中预留给 APR 的全部 6 个扇区被标记为不良状态。此故障情形不可恢复。
2
固件错误
捕获固件错误。
3
反馈电池缺失
因电池电量低或与电池电源断开连接,由电池供电的绝对式反馈设备未能通过循环上电获得绝对位置。
4
推动器定序无参考
控制器检测到“推动器轴分配序列”属性配置为在无参考推动器的跟踪中对推动器进行定序。
5
推动器分配顺序已更改
控制器检测到对“推动器轴分配序列”属性的更改。
6-15
-- 保留 --
上文表格中的 APR 故障异常名称配有对应的
Logix Designer
APR 故障标签名称。标签名称的命名规则是去掉英文故障位名称中的空格,然后附加“APRFault”后缀。例如“Memory Write Error”变为“MemoryWriteErrorAPRFault”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal