访问属性

如此表所示,属性表的“访问”列显示了在编程软件中访问属性的方式:
访问规则
说明
设置
设置属性列表服务
获取
获取属性列表服务
SSV
设置系统变量指令
GSV
获取系统变量指令
设置/SSV*
表示当驱动器功率组件启用时(CIP 轴内部状态中的功率组件使能位为真),不能设置属性。
设置/SSV#
表示在跟踪给定值启用时(“CIP 轴内部状态”中的“正在跟踪给定值”位为真),不能设置属性。
设置/GSV
表示只有在下载时创建轴的情况下才能对属性进行设置,不能联机更改或以编程方式更改。
获取/SSV
表示属性只能以编程方式设置,不能由组态软件设置。
设置/SSV
表示属性只能由组态软件在下载初始配置时进行设置,不能以编程方式进行设置。
T
模板化(标签)数据
MSG
表示可使用消息指令访问属性
Logix Designer
GUI 配置,通过使用
Logix Designer
应用程序中的“轴属性”(Axis Properties) 对话框。
重要提示: 只有在表格或文本中被标记为可通过 MSG 访问的属性,才能通过消息命令进行访问。
如果尝试访问未标记可通过 MSG 访问的属性,可能会导致不正确的数据被返回给控制器。
GSV/SSV 示例
该示例展示访问规则的应用方式:
  • GSV - 属性值使用 CIP Motion 事件通道从驱动器间接更新。要获取属性的值,需使用获取系统值 (GSV) 指令。
  • GSV + T - 属性值也可以从轴标签和驱动器中获得。要获取属性的值,需使用 GSV 指令或查询轴标签。
  • SSV - 属性值可以使用设置系统值 (SSV) 指令进行设置或更改。如果已设置该值,则可以使用 GSV 指令来获取值。
accessing_attributes
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal