功率 - 热管理配置属性

下面是与运动控制轴相关的功耗和热配置相关属性。
电机过载动作
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XD
设置
USINT
0
-
-
枚举值
0 = 无 (R)
1 = 电流折返 (O)
2...127 = 保留
128...255 = 供应商专用
“电机过载操作”属性用于选择设备对电机过载状况所做的响应,电机过载状况取决于 I
2
T 或电机热模型过载保护方法。如果采用电机热模型,当电机热模型指示“电机容量”超过“电机过载限值”时,发生电机过载状况。如果采用 I
2
T 过载保护方法,当电机电流(电机额定连续电流的百分比)超过“电机过载限值”时,发生电机过载状况。“电机过载操作”有助于在操作不停止的情况下缓解过载状况。
“电机过载操作”功能与电机过载异常动作功能无关。
如果选择“无”作为过载动作属性值,则在发生过载状况时,设备不执行显式的动作。但如果选择“电流折返”动作,则给定电机电流将按“电机容量”与“电机过载限值”之间差值的百分比成比例地降低,如果采用 I2T 过载保护方法,则电流降低值将与电机电流(电机额定连续电流的百分比)和“电机过载限值”之间的差值成比例。
逆变器过载动作
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - XD
设置
USINT
0
-
-
枚举值
0 = 无 (R)
1 = 电流折返 (O)
2...127 = 保留
128...255 = 供应商专用
128 = 降低 PWM 比率
129 = PWM - 折返
“逆变器过载动作”属性用于选择设备对逆变器过载状况所做的响应,逆变器过载状况取决于 I2T 或逆变器热模型过载保护方法。如果采用逆变器热模型,当逆变器热模型指示“逆变器容量”超过“逆变器过载限制”时,发生逆变器过载状况。如果采用 I2T 过载保护方法,当逆变器电流(逆变器额定连续电流的百分比)超过“逆变器过载限值”时,将发生逆变器过载状况。
“逆变器过载动作”有助于在操作不停止的情况下缓解过载状况。
“逆变器过载操作”功能与逆变器过载异常操作功能无关。
当超出设备功率模块热模型的限值(包括与 PWM 频率相关的开关损耗)时,也会产生过载报警状况。
如果选择“无”作为过载动作属性值,则在发生过载状况时,设备不执行显式的动作。但如果选择“电流折返”动作,则给定逆变器电流将按“逆变器容量”与“逆变器过载限制”之间差值的百分比成比例地降低,如果采用 I2T 过载保护方法,则电流降低值将与逆变器电流(逆变器额定连续电流的百分比)和“逆变器过载限制”之间的差值成比例。
如果因功率模块热模型而发生逆变器过载状况,则还可应用两个额外的过载动作。选择“降低 PWM 比率”可减少逆变器功率组件中开关损耗所产生的热量。选择“PWM 折返”时,设备首先降低 PWM 比率,然后在必要时降低逆变器热电流限制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal