连接测试结果属性

下面是用于运动控制轴的连接结果状态相关属性。
连接测试状态
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - 所有
获取/GSV
USINT
-
-
-
枚举值
0 = 测试过程成功
1 = 测试进行中
2 = 测试过程中止
3 = 测试过程超时
4 = 测试过程故障
5 = 测试失败 - 无反馈 1 计数
6 = 测试失败 - 无反馈 2 计数
7...127 = 保留
128 = 测试已禁止 - 轴测试模式处于活动状态
129 - 255 = 供应商专用
“连接测试状态”属性可返回目标驱动器轴上次执行“运行连接测试”服务的状态。“连接测试状态”属性可用于确定连接测试服务成功完成的时间。但有些情况下,驱动器可能无法正常执行该操作。这种情况下,测试过程会自动中止并报告一个测试错误,该错误将存储在“连接测试状态”输出参数中。正常供应商专用范围 (129-255) 内的值对应于设备上打开服务中供应商专用范围内定义的值。
连接测试换向偏移 (Hookup Test Commutation Offset)
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - E
PM
获取/GSV
REAL
-
-
-
电角度
“连接测试换向偏移”会报告“换向测试”期间测得的 PM 电机换向偏移。该属性表示要应用于电机位置累加器,使电角度信号与电机定子绕组对准的值。该值可用于配置“换向偏移”属性。
连接测试换向极性 (Hookup Test Commutation Polarity)
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - E
PM
获取/GSV
USINT
-
-
-
枚举值
0 = 正常
1 = 反极性
2...255 = 保留
“连接测试换向极性”用于报告编码器或霍尔传感器的 UVW 相位与电机相位是否匹配。如果电机相位与 UVW 换向相位不匹配,则“换向极性”为“正极性”。如果确定电机相位与换向设备相位不匹配,此参数会将“换向极性”报告为“反极性”。该值可用于配置“换向极性”属性。
连接测试反馈 1 方向
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - E
获取/GSV
USINT
-
-
-
枚举值
0 = 正向
1 = 负向
2...255 = 保留
“连接测试反馈 1 方向”属性会报告驱动器反馈 1 设备在上一次连接测试期间检测到的轴行程方向。值 0(正向)表示驱动器反馈 1 设备检测到的运动方向为正向,例如递增计数。请注意,由连接测试确定的“连接测试反馈 1 方向”与当前的反馈、电机或运动控制极性属性配置无关。该值可与用户定义的正向搭配在一起,用于配置各种极性属性以实现正确的方向感测。
连接测试反馈 2 方向
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - E
获取/GSV
USINT
-
-
-
枚举值
0 = 正向
1 = 负向
2...255 = 保留
“连接测试反馈 2 方向”属性会报告驱动器反馈 2 设备在上一次连接测试期间检测到的轴行程方向。值 0(正向)表示驱动器反馈 2 设备检测到的运动方向为正向,例如递增计数。请注意,由连接测试确定的“连接测试反馈 2 方向”与当前的反馈、电机或运动控制极性属性配置无关。该值可与用户定义的正向搭配在一起,用于配置各种极性属性以实现正确的方向感测。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal