旋转 PM 电机属性

下面是专用于旋转电机类型的电机配置属性。
PM 电机额定转矩
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
设置
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
N-m
“PM 电机额定扭矩”属性是一个浮点值,用于指定旋转永磁电机的铭牌额定连续扭矩。
PM 电机转矩常数
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
设置
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
牛-米/安培 (RMS)
“PM 电机扭矩常数”属性是一个浮点值,用于以牛顿-米/安培 (RMS) 为单位指定旋转永磁电机的扭矩常数 Kt。
旋转 PM 电机电压常数
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需
设置
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
伏特 (RMS)/KRPM
“旋转 PM 电机电压常数”属性是一个浮点值,用于以相间电压伏特 (RMS)/KRPM 为单位指定旋转永磁电机的电压(或反电动势)常数。
如果可选 PM 电机转矩常数 Kt 在实现方案中未受显式支持,则可使用以下方程根据旋转 PM 电机电压常数 Ke 来计算该值:Kt (N-m/A
rms
) = 0.01654 * Ke (V
rms
/Krpm).
旋转 PM 电机母线过压速度
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - PVT
仅限 PM
设置
REAL
0
FD
0
Infinity symbol
RPM
该值对应于电机反电动势等于驱动器最大工作母线电压时的旋转电机速度。当不允许 PM 电机扩展速度范围时,该值可用于限制电机速度,以防驱动器因在高速下禁用 PM 电机时可能出现的母线过压条件而损坏。
当配置为位置环或速度环操作时,该母线过压保护还包括,使用速度限制器功能将速度求和点允许的速度参考值的幅值限制为母线过压速度限制值。如果进入速度限制器的信号超出该速度限制值,且“允许 PM 电机扩展速度”为假,则速度限制器会将速度参考值钳制在该值并将“速度限制”状态位置位。如果“允许 PM 电机扩展速度”为真,或该属性值为 0,则该限制不适用。
当不允许 PM 电机扩展速度范围时,还会根据“电机超速出厂限制”和“电机超速用户限制”通过电机超速检测来提供过压保护。超出这些限制会导致电机超速出厂限制或用户限制轴异常。当轴配置为转矩环操作时,超速检测是唯一的保护源。
旋转 PM 电机最大扩展速度
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - PVT
仅限 PM
设置
REAL
0
FD
0
Infinity symbol
或
旋转电机最大速度
RPM
当允许 PM 电机扩展速度范围(“允许 PM 电机扩展速度”为真)时,可使用该值来限制旋转电机的速度,以保护电机或负载,防止其因出现超速条件而受损。
当配置为位置环或速度环操作时,该超速保护还包括,使用速度限制器功能限制速度求和点允许的速度参考值的幅值。如果进入速度限制器的信号超出该速度限制值,则速度限制器会将速度参考值钳制在该值并将“速度限制”状态位置位。如果该属性值为 0,则该限制不适用。
当允许 PM 电机扩展速度范围时,还会根据“电机超速出厂限制”和“电机超速用户限制”通过电机超速检测来提供超速保护。超出这些限制会导致电机超速出厂限制或用户限制轴异常。当轴配置为转矩环操作时,超速检测是唯一的保护源。
如果支持相关的可选属性(“旋转电机最大速度”或“线性电机最大速度”),则软件会将此最大速度值应用为该属性的最大值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal