旋转电机通用属性

下面是专用于旋转电机类型的电机配置属性。
旋转电机极数
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需
设置/GSV
UINT
PM:8
IM:4
DB
2
最大整数值
“旋转电机极数”属性是一个整数值,指示旋转电机每转的极数。该值始终为偶数,因为电机的极始终成对存在。
旋转电机惯量
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
设置/SSV#
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
惯量单位
#
表示在跟踪给定值启用(“CIP 轴内部状态”中的“正在跟踪给定值”位为真)时,不能设置属性。
“旋转电机惯量”属性是一个浮点值,指示旋转电机的空载惯量。
旋转电机额定速度
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需
设置/GSV
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
RPM
“旋转电机额定速度”属性是一个浮点值,指示旋转电机的铭牌额定速度。对于 PM 电机,通常在额定电压下基于额定电流、额定转矩或额定功率指定该值。对于感应电机,该值为电机在额定转矩负荷下以额定频率驱动时的速度。该值与基准速度同义。
旋转电机最大速度
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
设置/GSV
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
RPM
“旋转电机最大速度”属性是一个浮点值,用于以 RPM 为单位指定旋转电机的最大绝对运行速度。该速度取决于电机限制、驱动器功率组件限制或机械系统限制(以最小者为准)。具体而言,该值可以表示电机的最大安全工作速度、最大连续空载速度、最大连续编码器速度、最大连续电机承载速度或者基于驱动器功率组件电压限制的最大电机速度。驱动器可使用该值来确定旋转电机超速出厂限制。
旋转电机阻尼系数
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
设置/GSV
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
N-m/弧度/秒
“旋转电机阻尼系数”属性是一个浮点值,用于指定与旋转电机相关的阻尼或粘滞摩擦力。
旋转电机风扇冷却速度
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
设置/GSV
REAL
600
0
Infinity symbol
RPM
“旋转电机风扇冷却速度”属性用于选择电机输出速度,低于该值时,电机热保护方法会因整体风扇冷却系统的效率下降而降低用于检测过载条件的阈值。值为零时,将禁用该属性的影响。仅当使用 I2T 电机热保护方法时,该属性才适用。
旋转电机风扇冷却降额
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
设置/GSV
REAL
70
0
Infinity symbol
电机额定值 %
“旋转电机风扇冷却降额”属性用于选择当电机以低于指定旋转电机风扇冷却速度的转速工作时,电机过载检测阈值的降额百分比。此属性值以电机额定连续电流的百分比表示在零速下过载检测阈值的降额水平。旋转电机风扇冷却速度与零速之间的降额曲线取决于设备。仅当使用 I2T 电机热保护方法时,该属性才适用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal