轴测试模式配置属性

下面是与运动控制轴有关的配置相关属性。
轴测试模式配置
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需
设置/GSV
USINT
-
-
-
枚举值:
0 = 控制器回送
1-255 = 保留
“轴测试模式配置”属性允许选择所需的测试模式模型,从而确定轴仿真的执行方式。目前,仅支持控制器回送模型。
轴测试模式启用
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需
设置/GSV
USINT
-
-
-
枚举值:
0 = 禁用
1 = 启用
2-255 = 保留
“轴测试模式启用”属性允许对特定轴启用或禁用轴测试模式。
循环读取更新列表
轴测试模式
“测试模式”属性设置为“已启用”且配置用于“控制器回送”的轴将模拟“轴安全数据 A”和“轴安全数据 B”。
属性名称
轴测试模式支持
(测试模式配置)
安全数据 A
控制器回送:v36
安全数据 B
控制器回送:v36
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal