Rockwell Automation 特定启动禁止

下表定义了与
启动禁止
属性相关的标准启动禁止状况。
位
禁止状况
说明
0
-- 保留 --
不存在故障情形。
1
U/f 曲线定义
U/f 曲线定义存在冲突。
2
需要电机反馈
在主反馈或备用反馈设置为开环时,无法使用所选的电机控制模式运行。
3
速度限制配置
速度参考值限制冲突,可能是正向速度下限超过正向速度上限,或者反向速度下限超过反向速度上限。
4
转矩验证配置
启用转矩验证配置后,必须正确设置控制模式、反馈模式、电机反馈类型和电机选件配置。
5
安全转矩中断
安全功能已将功率组件禁用。
6
需要安全重置
安全复位输入切换之后,安全板才允许再次进行运动。
7
安全功能未配置
驱动器的内置安全功能尚未配置。
8
停止命令激活
当前存在一个活动的停止命令。例如,驱动器上的“停止”按钮处于保持激活状态。此禁用条件可防止驱动器在停止命令处于激活状态时启动。
9
反馈设备复位
反馈设备正在复位。通常在出现反馈丢失状况后执行反馈设备复位过程。此禁用条件可防止驱动器在反馈复位过程完成前启动。
10
制动故障
当自动下降功能启用后会设置启动禁止,并且若机械制动啮合后电机运动量超过所配置的制动滑动公差,则检测到制动滑动现象。这通常表示机械制动可能无法承载负载。
11
交流线路接触器输入
当“交流线路接触器正常”数字输入的状态与“接触器使能”数字输出的状态不同时,“启动禁止”位置位。“启动禁止”位置位时,通常说明交流线路接触器工作不正常,无法为直流母线充电。仅当为“交流线路接触器正常”功能配置数字输入时,才会检查该启动禁止位。
12
跟踪段未启用
当与小车或推动器的当前位置相关联的跟踪段轴未处于运行状态,因此无法对该小车或推动器施加力时,在跟踪小车或推动器轴上设置该启动禁止。
13
跟踪推动器电机不匹配
推动器电机配置中存在跟踪范围不匹配问题。
14-15
-- 保留 --
下表列出了启动禁止位与其
Logix Designer
启动禁止标签名称之间的对应关系。启动禁止位名称始终以后缀 Inhibit 结尾。
位
标签
0
-
1
VoltsHertzCurveDefinitionInhibit
2
MotorFeedbackRequiredInhibit
3
SpeedLimitConfigurationInhibit
4
TorqueProveConfigurationInhibit
5
SafeTorqueOffInhibit
6
SafetyResetRequiredInhibit
7
SafetyNotConfiguredInhibit
8
StopCommandActiveInhibit
9
FeedbackDeviceResetInhibit
10
BrakeMalfunctionInhibit
11
ACLineContactorInputInhibit
12
TrackSectionNotEnabledInhibit
13
TrackMoverMotorMismatchInhibit
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal