设备功能代码

控制模式和控制方法的变化会得到一组基本设备功能代码,可帮助组织运动控制轴的许多属性。设备功能代码通过字母标识符或组合进行指定,可使用它们来确定实现给定 CIP Motion 设备所需的属性。设备功能代码列表如下:
设备功能代码
控制模式
控制方法
G
再生(有源)交流/直流转换器
无控制模式
无控制方法
N
非再生(无源)交流/直流和直流/直流转换器
无控制模式
无控制方法
E
编码器,仅反馈
无控制模式
无控制方法
P
位置环
位置控制模式
闭环矢量控制方法
V
速度环
速度控制模式
闭环矢量控制方法
T
转矩环
转矩控制模式
闭环矢量控制方法
F
频率控制
速度控制模式
频率控制方法(U/f 或 VFD)
设备功能代码组合
使用这些字母的组合,可以指定特定类别的 CIP Motion 设备,以便标识适用的属性。例如,“FV”代表所有速度受控驱动器(矢量受控或频率受控)。以下是一些常用组合:
设备功能代码
表示组合
说明
B
GN
所有母线电源转换器或母线电源(再生和非再生)
C
PVT
使用“闭环控制方法”(PI 矢量控制方法)的所有设备功能
D
FC
使用控制方法(控制方法 != 无控制)的所有设备功能
有条件实现
影响属性实现的条件有很多。例如,无编码器或无传感器的驱动操作、在无反馈设备的情况下运行的速度受控驱动器,以及在控制器和设备之间复制的属性。以下设备功能代码表示在以下情况下属性的有条件实现规则:
设备功能代码
说明
E
基于编码器的设备操作
!E
无编码器或无传感器的设备操作
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal