运动控制方法

在这种基本的运动控制类别基础上,还可以针对不同控制方法选择开环和闭环控制。闭环意味着环路中具有反馈信号,用于通过伺服动作驱动电机的实际动态,使之与设定动态相符。
在大多数情况下,由实际的反馈设备来提供该信号,而在某些情况下,该信号由电机励磁产生(例如无传感器/无编码器操作)。
开环意味着不通过反馈来强制使实际动态与设定动态相符。因此,闭环控制具有精度和性能高的特点,而开环控制的特点在于其简单性和经济性。
“控制方法”属性是一个 8 位枚举代码,用于确定基本控制算法。设备将利用该算法来控制与轴相关的电机动态特性。与控制模式相关的控制方法如下表所示。
控制方法字段枚举值定义
枚举值
用途
名称
说明
0
R/N
无控制
“无控制”值与“无控制”控制模式相关,表示设备针对此轴实例不会进行显式的电机控制。
1
R/F
频率控制
频率控制是一种“开环”控制方法,通常对电机施加与给定频率或速度成正比的电压。这种控制方法与变频器 (VFD) 或所谓的 U/F 变频器相关。
2
R/C
PI 矢量控制
PI 矢量控制是一种“闭环”控制方法,使用实际或估计的反馈对电机动力学(即位置、速度、加速度和转矩)进行闭环级联 PI 控制,并且始终包括对电机电流矢量 Iq 和 Id 分量的独立闭环 PI 控制。
3...127
-
保留
-
128...255
-
供应商专用
-
轴配置
控制模式和控制方法由轴配置决定,具体对应关系如下表所示。
轴配置
有效控制模式
非再生交流/直流转换器
无控制
再生交流/直流转换器
无控制
低谐波交流/直流转换器
无控制
直流/直流转换器
无控制
仅反馈
无控制
频率控制
速度控制
位置环
位置控制
速度控制
转矩控制
速度环
速度控制
转矩控制
转矩环
转矩控制
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal