必需与可选轴属性

在属性表中,属性和服务以“必需 (R)”或“可选 (O)”标记。对于必需的属性和服务,在实现对象时必须予以支持。而对于可选的属性和服务,在实现过程中可由设备制造商自行决定是否提供支持。
对于实例属性,给定属性或服务是必需还是可选通常取决于相关的设备功能代码。
必需实现
如果某属性对于给定的设备功能代码为“必需”属性,且终端设备将以该模式运行,则控制器实现(包括软件配置和编程)将支持该属性。例如,某属性对于设备功能代码“V”为必需属性,则任何将与支持速度环操作的 CIP Motion 设备连接的控制器均支持该属性。
在某些情况下,属性或服务可能不适用于给定的设备功能代码。此时,对于该代码,该属性既不定义为必需,也不定义为可选。因此,可在配置软件中通过给定属性的“必需”和“可选”分类来确定属性是否适用并需要用户输入。
有条件实现
对于某些属性,存在超出设备功能代码的有条件实现规则。在下表的“有条件实现”列中指定这些规则。在以下示例中,如果设备支持频率控制、位置控制、速度控制或扭矩控制,且支持永磁电机(即“仅限 PM 电机”),则实现时需要属性“PM 电机电阻”R。该属性不适用于(“-”)总线电源转换器、“仅反馈”设备或不支持 PM 电机的驱动器。
属性 ID
访问规则
属性
X
G
N
E
F
P
V
T
有条件实现
1327
设置
PM Motor Resistance
R
-
-
-
R
R
R
R
仅限 SPM、IPM、LTS 电机
要获取有关如何指定该属性的详细信息,请参见按功能分类的属性列表。对于该示例,“PM 电机电阻”是“永磁电机通用属性”类别的成员。下表提供了详细信息示例:
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需
设置/SSV*
REAL
0
DB
0
-
欧姆
*
表示当驱动器功率组件启用时(CIP 轴内部状态中的功率组件使能位为真),不能设置属性。
查看表中的某个属性成员时,请记住,“供应商专用”属性、属性枚举值和位的定义带有“可选”指示。包含可选枚举值或位映射的属性在“有条件实现”列中带有此指示。有关这些属性的各个枚举值或位的“可选”和“必需”支持的详细信息,请参见详细的属性行为表。
软件查询特定的驱动器配置文件(即,Add-on 配置文件 (AOP)),来确定是否支持表中列出的可选属性。“有条件实现”列中标有 AOP 的属性具有语义,其中包含查询的附加驱动器特定可选行为。
如果“有条件实现”列读为“派生”,则表示属性的值由控制器基于另一个属性的值进行确定(派生)。在这种情况下,当前属性遵循其派生来源的属性的有条件实现规则。派生属性无需下载到控制器,但必须通过置位“驱动器设置属性更新位”属性中的相应位来获得支持(如适用)。
有条件实现关键词
下表列出了属性表的“有条件实现”列中使用的关键词缩写,并提供了各缩写所代表的条件说明。
关键词
说明
AOP
Add-on 配置文件。可单独安装并用于配置一个或多个模块的 Logix Designer 组件。
Co
仅控制器属性(仅驻留在控制器中的控制器属性)
CScale
运动变换配置设置为控制器变换
Derived
实现规则遵循另一个属性
Drive Scaling
驱动器设备支持驱动器变换功能
Dr
驱动器复制属性(在驱动器中复制的控制器属性)
DScale
运动变换配置设置为驱动器变换
DSL
Hiperface DSL(反馈类型)
E
基于编码器的控制,存在反馈设备
!E
无编码器或无传感器控制,不存在反馈设备
ED
EnDat 2.1 和 EnDat 2.2(反馈类型)
HI
Hiperface(反馈类型)
IM
旋转或线性感应电机(电机类型)
IPM
旋转或线性内置式永磁电机(电机类型)
Linear Absolute
反馈单位 - 米;反馈 n 启动方法 - 绝对式
Linear Motor
线性 PM 电机或线性感应电机(电机类型)
LDT
LDT 或线性位移传感器(反馈类型)
LT
线性跟踪推动器或段(电机类型)
LTM
线性跟踪推动器(电机类型)
LTS
线性跟踪推动器或段(电机类型)
NK
Nikon(反馈类型)
NV
“电机非易失性存储器”或“驱动器非易失性存储器”(电机数据源)
O-Bits
与位映射属性相关的可选位
O-Enum
与属性相关的可选枚举值
PM
旋转或线性永磁(SPM、IPM、LTS、LTM)电机(电机类型)
Rotary Absolute
反馈单位 - 转;反馈 n 启动方法 - 绝对式
Rotary Motor
旋转 PM 电机或旋转感应电机(电机类型)
RS
旋转变压器(反馈类型)
Safety only
仅适用于 CIP Motion 安全设备
SC
正弦/余弦(反馈类型)
SL
Stahl SSI(反馈类型)
SPM
旋转或线性表面永磁电机(电机类型)
SS
SSI(反馈类型)
TG
Tamagawa(反馈类型)
TM
跟踪推动器(反馈类型)
TP
数字并行(反馈类型)
TS
跟踪段(反馈类型)
TT
数字 AqB(反馈类型)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal