感应电机属性

下面是专用于感应电机类型的电机配置属性。
感应电机额定频率
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需
设置
REAL
60
DB
0
Infinity symbol
赫兹
“感应电机额定频率”属性是一个浮点值,用于指定感应电机的铭牌额定频率。
感应电机磁通电流
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需
设置
REAL
0
DB
FD
0
Infinity symbol
安培 (RMS)
“感应电机磁通电流”属性表示生成电机满磁通所需的 Id 电流参考信号。该值可由感应电机数据表中常见的“无负载电机额定电流”近似表示。
感应电机定子电阻
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需
设置
REAL
0
DB
FD
0
Infinity symbol
欧姆
“感应电机定子电阻”属性是一个浮点值,用于指定 Y 型电路(相对中性点)中的定子绕组电阻(如 IEEE 电机模型中的 R
1
所示)。
感应电机定子漏抗
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
设置
REAL
0
DB
FD
0
Infinity symbol
欧姆
“感应电机定子漏抗”属性是一个浮点值,用于指定 Y 型电路(相对中性点)中额定频率下的定子绕组漏抗(如 IEEE 电机模型中的 X
1
所示)。
感应电机磁化电抗
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
1
设置/
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
欧姆
1
此参数含有严重影响电机温度的组成部分,有些驱动器会通过各种自适应控制或补偿技术此部分规避。
“感应电机磁化电抗”属性是一个浮点值,用于指定 Y 型电路(相对中性点)中额定频率下的电机磁化电抗(如 IEEE 电机模型中的 X
m
所示)。
感应电机转子电阻
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
1
设置
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
欧姆
1
此参数含有严重影响电机温度的组成部分,有些驱动器会通过各种自适应控制或补偿技术此部分规避。
“感应电机转子电阻”属性是一个浮点值,用于指定相对中性点电路中以定子为参考的转子绕组等效电阻(如 IEEE 电机模型中的 R
2
’ 所示)。
感应电机转子漏抗
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选
设置
REAL
0
DB
FD
0
Infinity symbol
欧姆
“感应电机转子漏抗”属性是一个浮点值,用于指定 Y 型电路(相对中性点)额定频率下以定子为参考的转子绕组等效漏抗(如 IEEE 电机模型中的 X
2
’ 所示)。
感应电机额定转差速度
用途
访问
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - D
设置
REAL
0
FD
0
Infinity symbol
RPM(旋转电机类型)
m/s(线性电机类型)
“感应电机额定转差速度”属性表示在电机额定电流(满载)和电机额定频率下的转差量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal