保存 ACD 文件与项目上载

以下所列为可能生成 APR 故障的事件序列示例。
  1. 在线更改生成 APR 故障的轴属性。
  2. 重新将轴归零。
    通常这样做是为了使 APR 在下载后恢复轴位置。
  3. 保存项目。
  4. 下载项目。
由于保存项目时只会上载标签,而不会上载更改后的属性,因此会发生 APR 故障。
小贴士: 上载项目可保存更改后的属性,并防止后续下载时发生 APR 故障。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal