电机属性模型

电机属性定义了最基本的一组必需属性,用以支持 CIP Motion 设备互换性,从而使控制器为任何 CIP Motion 兼容设备(例如驱动器)提供充足的参数数据来控制给定的电机。
属性的“用法”取决于电机类型。必要时,还可以在“必需”和“可选”后面附加 PM(永磁电机)和 IM(感应电机)缩写来进一步区分。这表示这些电机属性适用于所有驱动器模式(F、P、V 和 T),但不适用于无激活电机控制功能的“无控制”轴配置。
对于感应电机,运动控制轴采用 IEEE 推荐的相对中性点等效电路电机模型(“Y 形”电路)。电抗值 X 与对应的电感值 L 相关,X = ωL,其中 ω 为电机的额定频率。转子等效电路参数加撇符号(例如 X
2
'、R
2
')表示,实际转子参数值 X
2
和 R
2
以定子转子线圈的定子侧作为参照。
IEEE 电机模型:
IEEE per Phase Motor Model
对于永磁电机,运动控制轴假定所有电机参数在相对相电机模型的环境中定义。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal