运动控制模式

所有运动控制模式都遵循一个通用的准则:即位置控制是动力学控制的最高形式。也就是说,位置控制蕴含着速度控制,而速度控制又蕴含着加速度控制。
加速度与负载惯性或质量产生的力矩或力有关;因此,加速度控制又蕴含着转矩控制。由于电机转矩或力通过转矩或力常数与电机电流相关,因此转矩控制又蕴含着电流控制。转矩或力常数可以是永磁电机中电机磁体的函数,也可以是感应电机中的感生磁通。
由于加速度、转矩/力和电流之间存在常数关系,因此这些术语在业内有时会替换使用。例如,以转矩控制环代替电流控制环。运动控制轴属性可帮助区分这些控制属性。如果属性之间存在非静态关系,例如惯性/质量随位置或时间变化,或者转矩/力常数随温度或电机磁通变化,那么这些属性非常有用。
控制模式
控制模式
轴测试模式支持(测试模式配置)
B - 母线电源转换器(无控制模式,无控制方法)
控制器回送:V35(使关联母线共享组中的逆变器轴能够转换为正在运行状态。模拟轴状态转换和状态。)
E - 编码器,仅反馈(无控制模式,无控制方法)
控制器回送:V35(模拟轴状态转换和状态。)
P - 位置控制模式
控制器回送:V35(仿真使用模拟的控制器-驱动器接口延时从命令位置跟踪到实际位置。)(模拟轴状态转换和状态。)控制器回送:V36(仿真支持运动安全指令。)
V - 速度控制模式
控制器回送:V35(在此控制模式下不模拟运动,因此实际值不会随着命令值的变化而发生更改。)(模拟轴状态转换和状态。)
T - 转矩控制模式
控制器回送:V35(在此控制模式下不模拟运动,因此实际值不会随着命令值的变化而发生更改。)  (模拟轴状态转换和状态。)
F - 速度控制模式
控制器回送:V35(在此控制模式下不模拟运动,因此实际值不会随着命令值的变化而发生更改。)  (模拟轴状态转换和状态。)
运动控制用语
在线性控制与旋转控制应用中,会使用不同的控制用语。旋转应用中使用转矩和惯量,而线性应用则使用力和质量。因此对于旋转应用中的既定行为,只需将转矩替换为力并将惯量替换为质量,即可普适性地应用于线性应用。基于这一点,我们在控制模式图中使用转矩而非力,这并不会破坏其普适性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal