连接测试配置属性

下面是用于运动控制轴的连接测试配置相关属性。
连接测试距离
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - E
设置/
SSV*
REAL
1
0
maxpos
位置单位
*
表示当驱动器功率组件启用时(CIP 轴内部状态中的功率组件使能位为真),不能设置属性。
“连接测试”服务使用“连接测试距离”属性确定满足所选连接测试过程要求所需的运动量。
连接测试时间
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - !E
设置/
SSV*
REAL
10
0
Infinity symbol
秒
*
表示当驱动器功率组件启用时(CIP 轴内部状态中的功率组件使能位为真),不能设置属性。
“连接测试”服务使用“测试时间”属性确定满足所选连接测试过程要求所需的运动持续时间。该值通常设置为 10 秒左右。
连接测试速度
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - D
设置/
SSV*
REAL
0
0
Infinity symbol
位置单位/秒
* 表示当驱动器功率组件启用时(CIP 轴内部状态中的功率组件使能位为真),不能设置属性。
“连接测试速度”属性供“运行连接测试”服务用来控制连接测试期间的运动速度。
连接测试反馈通道 (Hookup Test Feedback Channel)
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - E
设置/
SSV*
USINT
1
1
2
反馈通道
1 = 反馈 1
2 = 反馈 2
*
表示当驱动器功率组件启用时(CIP 轴内部状态中的功率组件使能位为真),不能设置属性。
当选中“反馈”测试后,“连接测试”服务使用“测试反馈通道”属性确定要测试的具体反馈通道。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal