启动禁止属性

下面是与运动控制轴对象实例相关的启动禁止属性。“启动禁止”是阻止轴由已停止状态转换为任何运行状态的条件。
CIP 启动禁止
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - 所有
获取/GSV
T
WORD
-
-
-
枚举值:
0 = 保留
1 = 轴使能输入
2 = 电机未配置
3 = 反馈未配置
4 = 换向未配置
5 = 安全转矩中断激活
6 = 转换器母线卸载
7 - 15 = 保留
指定可禁止轴启动的所有标准状况当前状态的位映射。
轴测试模式
“测试模式”属性设置为“已启用”且配置用于“控制器回送”的轴将模拟“CIP 启动禁止”属性的这些枚举值。
枚举值
轴测试模式
(测试模式配置)
5 = 安全转矩中断激活
控制器回送:V36
CIP 启动禁止 - RA
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - 所有
获取/GSV
T
WORD
-
-
-
枚举值:
0 = 保留
1 = U/f 曲线定义
2 = 需要电机反馈
3 = 速度限制配置
4 = 转矩验证配置
5 = 安全转矩中断
6 = 需要安全重置
7 = 安全功能未配置
8 = 停止命令激活
9 = 反馈设备复位
10 = 制动故障
11 = 交流线路接触器输入
12 - 15 = 保留
指定可禁止轴启动的所有
Rockwell Automation
特定状态当前状态的位映射。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal