转换器类型

CIP Motion 设备的转换器功能涵盖了从简单的非再生交流/直流转换器(通常称为二极管整流器)到复杂的再生交流/直流转换器(提供直流母线电压闭环控制及流回电网的有功和无功电流)等各种电源转换技术。这也包括对直流/直流转换器的支持。
以下属性表介绍转换器功能的类型。
转换器类型
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
可选 - BD
获取/GSV
USINT
-
-
-
枚举值:
0 = 无源交流/直流
1 = 有源交流/直流
2 = 直流/交流
3-127 = 保留
128-255 = 供应商专用
“转换器”一词适用于将交流或直流输入功率转换成直流母线输出功率(供逆变器功率组件用来驱动电机)的任何设备功能。
“无源交流/直流”表示通过无源电路将交流输入功率转换为直流输出功率的一类设备。无源交流/直流转换器的例子包括二极管桥式整流器。但这类设备不能将能量转换回交流主电源。
“有源交流/直流”表示通过有源电路在交流和直流源之间传输功率的一类设备。例如,有源交流/直流转换器包括用于调节交流和直流源之间双向功率传输的再生转换器,以及用于调节交流源到直流母线的功率流的低谐波转换器。
“直流/直流”表示通过有源电路在机柜内(主)直流输入源和一条或多条机器上(辅助)直流总线之间转换功率,或者将机柜内(主)直流输入电力分配给机器上(辅助)直流总线的一类设备。具有有源电路的直流/直流转换器能够在机柜内(主)直流输入源和一条或多条具有不同等级电压的机器上(辅助)直流总线之间传输能量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal