标准启动禁止

下表定义了与“启动禁止”属性相关的标准启动禁止状况。
位
禁止状况
说明
0
-- 保留 --
该位不能使用,因为启动禁止代码由相关的位号定义,而启动禁止代码 0 表示不存在故障状况。
1
轴使能输入
“使能输入”未激活。
2
电机未配置
相关电机尚未配置而无法使用。
3
反馈未配置
相关反馈设备尚未配置。有问题的反馈通道基于相关的故障/报警子代码进行编码。
4
换向未配置
相关 PM 电机换向功能尚未配置而无法使用。
5
安全转矩中断激活
集成的安全转矩中断安全功能根据待设置的“轴安全状态”属性的安全转矩中断激活位(位 3)的设置激活。
6
转换器母线卸载
控制器控制状态属性的转换器母线卸载位(位 3)置位,表示为此驱动器轴供电的转换器已请求不再从直流母线获取电力。
7
母线输入过电流
直流母线输入电流超过“母线输入过电流出厂限制”中给出的出厂设置限制
8
转差速度无效
配置的感应电机额定转差速度小于或等于零。
15
-- 保留 --
下表列出了标准启动禁止位与其
Logix Designer
启动禁止标签名称之间的对应关系。启动禁止位名称始终以后缀 Inhibit 结尾。
位
标签
0
NA
1
AxisEnableInputInhibit
2
MotorNotConfiguredInhibit
3
FeedbackNotConfiguredInhibit
4
CommutationNotConfiguredInhibit
5
SafeTorqueOffActiveInhibit
6
ConverterBusUnload
7
Bus Input Overcurrent Inhibit
8
Invalid Slip Speed Inhibit
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal