图形对象和绘图元素

图形
编辑器中的
对象
菜单提供图形对象和绘画元素,您可用其创建工厂流程和活动的直观演示。
图形对象有三种类型:
  • 简单绘图对象 -
    绘图
    子菜单上的对象是简单的绘制元素,无需设置。其中包括几何图形和手绘图形、文本以及图像。您可以组合这些对象以创建更复杂的对象,并通过附加标签或表达式使其动画化。
  • 需要设置的对象 -
    其他对象需要用户输入有关对象在运行时的外观和行为的具体信息。包括按钮、数字和字符串输入和显示对象、指示器、测量盘、图表、键和
    高级
    子菜单上的对象。
  • ActiveX 对象
    - 包含第三方 ActiveX 控件,这些对象可提供滑块、复选框、单选按钮、Web 浏览器等功能。可用的 ActiveX 对象取决于系统中安装的软件。
图形对象可以:
  • 通过
    图形
    编辑器在显示上创建。
  • 从标准图形画面、全局对象画面、库或其他 Windows 应用程序复制并粘贴。
  • 从标准图形画面、全局对象画面、库或其他 Windows 应用程序拖放得到。
  • 从其他 Windows 应用程序复制到剪贴板,然后粘贴到图形画面。
  • 通过其他 Windows 应用程序创建,并使用对象链接和嵌入来插入到图形画面。
    小贴士:
    可以使用
    对象
    菜单上所有的条目(除 ActiveX 对象)创建全局对象显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal