检查对象的不同状态

使用
状态
工具栏或
属性面板
检查对象的状态是否正确配置。
要使用“状态”工具栏检查对象状态
  1. 选择一个或多个对象。
  2. 从
    视图
    菜单中选择
    工具栏 >
    状态
    。
  3. 在
    状态
    工具栏中,从为对象配置的状态列表中选择要查看的状态。
  4. 要查看下一个状态,按键盘上的
    向下箭头
    键。要查看上一个状态,按下
    向上箭头
    键。要查看第一个状态,按
    Home
    键。要查看最后一个状态,按
    End
    键。
    小贴士:
    如果选择了多个对象,工具栏会显示所有对象通用的状态。
要使用“属性面板”检查对象状态
  1. 选择一个或多个对象。
  2. 在
    属性面板
    中,单击
    状态
    属性,然后选择要查看的状态。
  3. 要快速查看下一个状态,双击行或按键盘上的
    Enter
    键。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal