创建参考消息画面

使用参考消息画面对象可向操作员提供有关需要立即注意的信息的运行时消息。
当创建工程时,应用程序会创建一个包含参考消息画面对象的默认图形画面,并命名为 [INFORMATION]。该图形画面还包含用于确认消息和关闭画面的按钮。
可以使用原始 [INFORMATION] 画面,也可以修改画面中参考消息画面对象和按钮的外观。或者,可以创建自己的图形画面,其中包含创建的参考消息画面对象和按钮。
如果设置自己的图形画面,请使用“位于顶层”画面,否则在创建运行时应用时将出错。也可以选择
无法替换
选项。这意味着,当出现消息时,用户画面将会在当前画面的顶层打开,并在操作员将其关闭之前一直保持打开状态。可以对参考消息画面对象使用消息确认按钮。
小贴士:
  • 在
    消息设置
    编辑器中指定用于参考消息的图形画面和包含要显示的消息的文件。
  • 应用程序监控值连接以确定显示消息的时间。在
    信息设置
    编辑器中为值连接分配一个标签或表达式。当值连接的值更改为非零值时,画面将自动打开。
  • 在
    参考消息
    编辑器中设置消息及其触发器值。当值连接与运行时触发器值匹配时,消息就会显示在参考消息画面对象中。如果值连接值与任何触发器值都不匹配,则消息画面会将消息显示为问号。
  • 当值连接的值更改为非零值时,画面将自动打开。也可以创建一个转至画面按钮,操作员按下该按钮即可打开包含参考消息画面对象的画面。
  • 用户可以将参考消息画面对象放置在任何画面上,而不仅仅放置在信息画面上。
要创建参考消息画面
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 信息 > 消息画面
    ,或从工具箱中拖动 Message Display。
  2. 拖动鼠标,在画面的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击消息画面打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定画面的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal