创建“信息确认”按钮

参考消息画面在运行时向操作员提供有关需要立即注意的事项的消息。操作员可使用
消息确认
按钮确认画面中的消息。
当操作员按下该按钮时,数据源的“确认”连接会设为 1。该值的保持时间为操作员按下按钮的时间与确认保持时间中的较长者。然后,连接将复位为 0。
小贴士:
在
信息设置
编辑器中分配“确认”连接并指定保持时间。
默认的 [INFORMATION] 图形画面包含参考消息画面和“信息确认”按钮。可以使用原始 [INFORMATION] 画面,也可以修改画面中按钮的外观。或者,可以创建自己的图形画面,其中包含创建的参考消息画面和“信息确认”按钮。
要创建“信息确认”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 信息 > 确认
    ,或从工具箱中拖动 Acknowledge。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal