创建“语言切换”按钮

运行时,
语言切换
按钮会将应用的语言更改为按钮指定的语言。
要创建“语言切换”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 语言切换按钮
    ,或从工具箱中拖动 Language Switch。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮外观和按钮将应用程序切换到的语言。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal