调整对象的形状

要更改对象大小但保持其比例
  1. 选择对象。
  2. 抓取对象一角。
  3. 拖动柄的同时,按住
    Shift
    键以及鼠标左键。
  4. 当对象达到所需大小时,释放鼠标左键,然后释放
    Shift
    键。
    小贴士:
    要抓取柄,请将鼠标光标指向对应柄,当光标变为双向箭头时按住鼠标左键。
要创建正方形或正圆
  1. 选择矩形或椭圆对象。
  2. 握住柄然后按住
    Ctrl
    键。
  3. 拖动柄的同时,按住
    Ctrl
    键以及鼠标左键。
  4. 当对象达到所需形状和大小时,先释放鼠标按钮,然后再释放
    Ctrl
    键。
要调整弧或楔形的形状
  1. 选择对象,右键单击显示上下文菜单,然后选择
    编辑
    。
  2. 抓取一个柄并拖动,直到弧或楔形达到所需的形状。
  3. 单击
    选择
    工具结束编辑。
    小贴士:
    整体形状大小相同,但弧或楔形的比例发生变化。
要调整多边形或折线的形状
  1. 右键单击对象,然后选择
    编辑
    。
  2. 要沿多边形或折线中的任意一条线创建角,请将指针放在要创建角的线上。此点会显示一个正方形。
    将正方形拖动到角尖。
  3. 要删除一个线段,请将指针放到角尖处,然后单击
    删除
    键。指针在角的中心时会变成十字形。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal