默认颜色和样式

当开打
图形
编辑器时,绘图项所用的背景色和前景色、背景样式和图案样式都会设为默认值。可使用工具栏更改每个属性的值。
默认颜色
要查看默认颜色,打开
前景
色和
背景
色调色板。打开
图形
编辑器,从
视图
菜单中选择
工具栏 > 前景色
或
背景色
。在菜单项旁会出现一个复选标记,显示该工具栏已打开。
在调色板中,默认颜色将显示为选中状态。要更改默认颜色,请选择另一种颜色。在调色板中选择另一种颜色之前,选定的颜色将作为所有绘图对象的默认值(面板和图像对象除外)。
以灰度显示画面
在
PanelView Plus
灰度终端上运行的应用程序不能以彩色显示。如果为这些终端开发应用程序,则以灰度显示画面,以查看画面在运行时的显示方式。
要以灰度显示画面
  • 选择
    视图 > 以灰度显示画面
    。
所有打开的画面都将从全彩色变为灰度。
小贴士:
以灰度显示画面
不适用于以下对象:
  • 第三方 ActiveX 对象。
  • 在测试应用程序模式下。
当画面的背景色或对象的背景样式为渐变时。
默认样式
背景样式
和
图案样式
工具栏控制着这些属性的默认值。打开
图形
编辑器,从
视图
菜单中选择
工具栏 > 图案样式
或
背景样式
。在菜单项旁会出现一个复选标记,显示该工具栏已打开。
背景样式属性默认为
透明
,而图案样式属性是“无”。如果在工具栏中选择背景样式或图案样式,所选的样式则会成为新的默认值。
小贴士:
在工具栏中显示为选中状态的颜色或样式是默认颜色或样式,而不是画面中当前所选对象的颜色或样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal