创建“转至画面”按钮

在运行时,操作员可按
转至画面
按钮打开分配给按钮的图形画面。
小贴士:
如果画面更改当前受远程控制,则操作员无法使用该按钮打开“替换”画面。但操作员仍然可以打开“位于顶层”画面(带有或不带有
无法替换
选项)。
要创建“转至画面”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 画面导航 > 转至
    ,或从工具箱中拖动 Goto display。
  2. 拖动鼠标,在
    转至画面
    按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮的外观以及要转至的画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal