要创建“转到配置模式”按钮

在运行时,操作员可以使用
转到配置模式
按钮打开终端的配置模式。当操作员按下按钮时,应用程序会停止,并将打开主
配置模式
对话框。
要创建“转到配置模式”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 转到配置模式
    ,或从工具箱中拖动 Goto Configure Mode。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal