复制和粘贴状态属性

使用
复制状态设置
对话框指定要复制的状态属性。当粘贴时,可以将复制的状态属性粘贴到另一个状态或对象的所有状态。选定属性会复制到新状态。
要复制状态属性
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 在
    状态
    选项卡的“选择状态”列表中,单击包含要复制属性的状态,然后单击
    复制
    按钮。
  3. 在
    复制状态设置
    对话框,选中要复制的属性对应的复选框。
  4. 单击
    确定
    。
要粘贴状态属性
  1. 在对象的
    状态
    选项卡仍打开时,在
    选择状态
    列表中,单击要粘贴的目标状态。如果要将属性复制到所有状态,则选择哪个状态都可以。
  2. 单击
    粘贴
    按钮。
  3. 指定是将属性粘贴到当前状态还是所有状态。
  4. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal