为图形对象命名

对象(对象组)创建时会自动给与名称和号码,例如 NumericInputEnable4。如有需要,还可为对象分配一个更有意义的名称,如 Conveyor_speed_input。
对象名在
FactoryTalk View Studio
的状态栏、诊断栏、属性面板和对象浏览器和运行时诊断记录消息中显示。
名称首字符必须是字母,不能有空格。可以使用下划线字符 (_)。
要在“属性面板”中命名对象
  1. 选择对象。
  2. 在
    属性面板
    中,单击
    属性
    选项卡。
  3. 双击
    (Name)
    行,键入名称。
要在“属性”对话框中命名对象
  1. 双击对象打开对象的
    属性
    对话框。
  2. 单击
    通用
    选项卡。
  3. 在
    名称
    框中,键入名称。
要命名组对象
  1. 选择组对象。
  2. 在
    属性
    面板
    中,单击
    属性
    选项卡。
  3. 双击
    (GroupName)
    行,键入名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal