RecipePlus 对象在运行时的工作方式

RecipePlus 表用于显示和编辑运行时的配方。它同 RecipePlus 选择器和 RecipePlus 按钮一起使用。选择器选择的是待处理的配方文件和单元,按钮确定的是所需单元将执行的操作。保存和还原操作适用于表对象。
在图形画面中,创建 RecipePlus 表、RecipePlus 选择器、用于“保存”操作的 RecipePlus 按钮,以及用于“还原”操作的其他 RecipePlus 按钮。
要查看表中的配方文件,请选择要显示的配方文件并按下“还原”按钮。在表中显示配方后,即可编辑成分。要保存更改,按下
保存
按钮。要显示另一个配方,在选择器中选中该配方并按下“还原”按钮。
还原配方
当在选择器中选择一个配方文件,并按下分配有“还原”操作的按钮时,会发生以下情况:
  • 选定的配方文件和关联的配方单元(标签集和数据集)将在 RecipePlus 表对象中打开。
  • 配方成分在
    成分
    栏显示。
  • 标签集中的标签值在
    当前
    栏中显示。
  • 数据集中的值在
    配方
    栏中显示。
  • 如果“当前”栏中的值与
    配方
    栏中的值不一致,在
    比较
    栏中会显示 X。
  • 标签集中的标签名称显示在
    标签名称
    栏中。
  • 表底部的状态栏显示配方文件名、配方单元名、可视成分数和总成分数。
编辑成分
  1. 除非在
    配方
    选项卡中选中了只读属性,操作员可以更改配方成分数据值。
  2. 要在
    配方
    栏中改变值,选择表中的成分行,按下
    Enter
    键。
  3. 如果成分类型是数字,会出现一个屏幕小键盘。在输入面板中写入新值,按下
    Enter
    键将新值写入表格。
  4. 如果成分类型是字符串,会出现一个界面键盘。键入新字符串,按下
    Enter
    键将新字符串写入表格。
保存配方
当在选择器中选择一个配方单元,并按下分配有“保存”操作的按钮时,会发生以下情况:
  • 在“配方”列中进行的所有更改都将保存回当前配方单元的数据集中。
  • 配方文件在终端存储卡上和(如果在 HMI 工程中)运行时应用程序 *.mer 文件中进行更新。
在 RecipePlus 表格和选择器中使用按钮
下列键按钮适用于表和选择器对象:
  • 上移
  • Move Down
  • Page Up
  • Page Down
  • Home
  • 结束
下列终端小键盘或外部键盘按键适用于表和选择器对象:
  • 向上光标
  • 向下光标
  • Page Up
  • Page Down
  • Home
  • 结束
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal