创建“字符串输入启用”按钮。

在运行时,操作员可使用
字符串输入启用
按钮打开字符串弹出键盘或输入面板。当操作员按下按钮时,弹出窗口会打开。操作员可使用弹出窗口输入要发送到数据源中值连接的字符串值。
要创建“字符串输入启用”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 数字和字符串 > 字符串输入启用
    ,或从工具箱中拖动 String Input Enable。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal