创建锁定型按钮

使用
锁定型
按钮对象可创建带锁定和解锁状态的按钮。此类按钮对于启动机器或过程很有用。
例如,当希望值连接在可编程逻辑控制器 (PLC) 中启动某个过程,并保持设定状态直到过程完成时,可使用
锁定型
按钮。如果 PLC 的程序较长或更新时间较长,也可以使用
锁定型
按钮。
要创建锁定型按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 按钮 > 锁定型
    ,或从工具箱中拖动 Latched push button。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 重要提示:
    请勿将这些按钮用作紧急停止按钮。紧急停止按钮必须采用硬接线。
小贴士:
使用握手连接可指示程序已读取值连接。
锁定型
按钮在按下时将向数据源发送一个值,并保留此值,直到通过握手连接复位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal