绘图对象

绘图对象是用于显示图形画面的静态对象。在图形画面中创建绘图对象可帮助操作员了解如何使用画面。例如,在按钮组周围绘制矩形可将组与画面中的其他元素分隔开,或将文本至于画面上为操作员提供说明。
对象 > 绘图
菜单中的所有对象均为绘图对象。
使用绘图对象与数据源进行交互(如果将数据源与动画连接)。
可以将以下类型的动画连接到绘图对象:
  • 颜色
  • 填充
  • 高度
  • 水平位置
  • 水平滑块
  • 旋转
  • 垂直位置
  • 垂直滑块
  • 可见性
  • 宽度
例外情况包括:
  • 图像和面板对象仅支持可视性动画。
  • 圆角矩形对象不支持旋转动画。
    小贴士:
    • 要查看如何在图形画面中使用绘图对象,请浏览“图形库”中的示例图形画面。示例显示了如何使用视觉设计元素(如颜色和排列)使画面更加易于使用。
    • 为了获取更好的运行时性能,将静态背景绘图对象(例如图像对象、椭圆、弧或楔形)转换为墙纸。
    • 墙纸对象不会打印。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal